技术常见问答

询问问题

Lexium23 plus和PC通信使用的适配器 VW3M8131如何安装驱动?

安装LEXIUM23 PLUS 调试软件后,将VW3M8131(USB转RS232 转换头)连接至电脑的USB口,按以下步骤安装:
(1) 在弹出的对话框,点击下一步:

 

(2) 在弹出的对话框,选择【仍然继续】

 

(3)点击完成,就可以正常使用VW3M8131了。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?