技术常见问答

询问问题

请详述Lexium32capture具体过程,并解释相关参数的变化。

如下是Lexium CT中的截图



当设置为上升沿,连续捕捉的时候,每次DI0 从0变为1时,捕捉当前位置,并计数+1;
当设置为下降沿,连续捕捉的时候,每次DI0 从1变为0时,捕捉当前位置,并计数+1;
当改变Cap1Config的时候,计数清零。
如果设置为1次捕捉,并设置相应的下降或上升沿,则一次捕捉,计数始终为1;
注意:每次只能使用上升或下降沿,如果更换,需要使用通信的方式更改,变更立即有效。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?