技术常见问答

询问问题

LXM32伺服报错733F,是什么故障?

目前手册上没有对此故障代码的描述,这个故障代码的含义为:
E733F = amplitude of encoder analog signals too low
( problem with the encoder or with the feedback cable )
请客户检查:
1. 编码器电缆是否有连接良好;
2. 如果是自己做的编码器电缆,请再次确认焊接或屏蔽连接或更换施耐德原装编码器电缆;
3. 编码器故障;

4. 其他干扰导致;
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?