技术常见问答

询问问题

如何使用Lexium CT简单调试伺服Lexium32?

步骤如下。
1.  打开Lexium CT

2.       打开Lexium32M的界面

3.       点击“modbus”,弹出一个窗口,设置您的COM口,点击”OK”, 进行连接。

4.       连接过程中

5.       连接完成后界面

6.       左下角,点击红色标识处,出现如下窗口

7.       键盘输入ALT+F, 之前红色的地方变为绿色。

8.       进行使能操作,点击Enable红色处

9. 进入操作模式窗口,如下,点击红色框中的菜单,出现下面的窗口;

10.   JOG手动控制:选择JOG标签,点击下面红色框中的任意一个命令,实现jog。

11.   速度控制
选择速度标签,输入一个速度值,点击OK, 然后点击Start启动运转,stop停止运转。

12.   位置控制
选择位置标签,右侧是速度值,左侧分为相对位置控制和绝对位置控制的目标位置值,输入您想要的值,点击相应的Start即可.

最后,按照相反的顺序,关掉操作模式窗口,取消使能,取消active,断开连接。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?