技术常见问答

询问问题

Lexium05报1301和5200故障,如何处理?

Lexium05B报错故障代码1301:是PWRA或者PWRAB没接入24V引起的故障,如果没有使用安全功能,请用户将PWRA,B端子与24V+端子短接。
LEXIUM05B报错故障代码5200:编码器电缆没有接好,请用户检查编码器伺服电机侧和伺服驱动器侧的接头是否连接完好,编码器的接头是否有松动、虚焊等现象。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?