技术常见问答

询问问题

如何判断故障发生的时间?故障历史如何清除?

(1)通过Powersuite软件来看,如下图中的Device status中的978:00:34,表示在驱动器运行978小时0分34秒的时候发生的。

(2)通过PLC读取,命令如下。此处读出的时间单位为秒(s)。

故障历史清除只能通过Powersuite软件来清除,其他方式不可以。软件清除如下:

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?