技术常见问答

询问问题

Powersuite连接LXM05步骤如何?

1.  连接通信电缆。可以使用市售适配器+电缆,推荐使用施耐德标配电缆VW3A8106。
市售适配器+电缆 整体图:

2. 步骤:
1.查看“多点串口连接”是否为默认设置,如果为默认设置,则为黑色字体。如下图。

2.如果不是黑色字体,需要设置为默认,如下图操作:

3.点击“连接”按钮。

4.出现下面的对话框后,键入ALT+F.

5.开始自动扫描。


6.扫描到后会出现下面的提示,起个名字。


6. 自动上传从站的参数。

7.上传后出现第二个窗口,如下:

8.设置需要的参数,比如控制模式、MODBUS参数等。如下:

9.设置好需要的参数后,保存到EEPROM。

10.提示保存成功后,断开连接

此时参数设置完成,并请对伺服驱动器进行断电上电操作。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?