技术常见问答

询问问题

如何使用Powersuite对LXM05设备进行参数复制?

        1.       连接通信线到原始LXM05设备,LXM05上电,PC上打开POWERSUITE软件;
2.       鼠标先点击MY DEVICES
       
3.       点击UPLOAD:

              
     2.扫描后,起个名字。点OK
              

     3.上传后出现下面的列表:
            
     4. 把通信线从原始设备上拔掉,连接到需要下载参数的LXM05驱动器。

     5.选中刚刚上传上来的参数文件名,如下图所示。
          
     5. 点击DOWNLOAD.
           

     6. 显示下面的提示
          
     7.提示是否写入EEPROM, 选OK.
           

     8. LXM05断电,然后上电,完成参数传送.
       如果POWERSUITE不能连接到原始LXM05, 请尝试把原始LXM05的MODBUS地址设置为1,一定要小心,不要破坏原始LXM05的其他参数,以免造成麻烦。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?