技术常见问答

询问问题

在SD3产品目录中,VW3A5101是一个6针的插头,而客户选的步进电机是端子连接的,在产品目录中找不到能连接电机的电缆,如何解决这个问题?

在 SD3 手册中 5/68页 只提供了带6针插头的电机电缆型号,如果客户采用端子连接的BRS电机,客户采购飞线电缆即可,具体型号如下:
  VW3S5102R30        3 米长
  VW3S5102R50        5 米长
 VW3S5102R100      10 米长
 VW3S5102R150      15 米长
 VW3S5102R200       20 米长

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?