技术常见问答

询问问题

工业机柜产品目录SCDOC744-ES 2010.03版中,Spacial S3D多功能控制箱P15的线缆进线板的尺寸表格没有包含第16页中的全部控制柜型号的尺寸,如何解释?

补充原则如下1)忽略高度尺寸。2)宽度≦600mm的控制柜为1块进线板,宽度800mm及以上的控制柜为2块宽度方向并排的进线板。3)图中标注的K和L的尺寸分别由线缆进线版尺寸减25mm得到。4)尺寸J仅有1000mm×600mm×400mm控制柜为140mm特例。其余J尺寸如表中没有,需要逐一向苏州机柜厂确认。
  

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?