技术常见问答

询问问题

Spacial S3D多功能控制箱的标准安装板NSYMM86,只能用于高800*宽600的机柜,为什么网格安装板NSYMR86可以用在高800*宽600或者高600*宽800的控制箱内?

由于网格安装板NSYMR86的安装结构与NSYMM32的不同,如下图所示,所以网格安装板NSYMR86可以安装在高宽尺寸互换下的机柜上。需要注意:NSYMR86用在高600*宽800的机柜内,承载力减半。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?