技术常见问答

询问问题

施耐德Climasys新型过滤风扇中电压为115VAC的型号是什么?

目前可以提供的产品有5种:NSYCVF38M115PF(137×117mm)、NSYCVF85M115PF(170×150mm)、NSYCVF165M115PF(268×248mm)、NSYCVF300M115PF(268×248mm)、NSYCVF850M115PF(336×316mm),颜色规格为RAL7035。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?