技术常见问答

询问问题

ATV71 夏天运行正常,到了秋天气温低了atv71会报电流限幅,当房间温度上升后又正常了,用户询问原因?

ATV71内部的电机参数会受温度的影响报电流限幅或电机短路,碰到这种情况解决的方法是将电机的速度特性调慢。
方法:
使用两次自整定的方法,首先将访问等级设置为专家,然后设置电机的各项铭牌数据后,将电机电流设置为额定电流的两倍,做自整定,记录此时的漏电感(1.4电机控制的专家参数)。
将电机电流的参数改为电机铭牌上的额定电流值,再做第二次自整定,完成后将上次自整定的漏电感手动设置进1.4电机控制的LFA参数。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?