技术常见问答

询问问题

大部分ATV71/61变频器都内置了直流电抗器,在什么情况下还需要选择线路电抗器?

线路电抗器可用于改善变频器对线路电源的过压保护,并能减小变频器产生的电流谐波失真。
当使用单相200…240 V 50/60 Hz 电源对ATV 71/61HU40M3…HU75M3 变频器供电时,必须使用线路电抗器。
推荐的线路电抗器用于限制线路电流。ATV71/61线路电抗器的开发符合标准EN 50178(VDE 0160 1 级线路电源高能过电压)。
线路电抗器的电感值定义为其产生的相间电压降为额定电源电压的3% 与5%。如果大于此值,就会引起转矩损失。线路电抗器应安装在变频器的上游。
应用在下列情形下特别推荐使用线路电抗器:
几个变频器并联紧密连接
线路电源有来自其他设备的明显扰动( 干扰、过电压)
线路电源各相之间存在电压不平衡,超过额定电压的1.8%
变频器由阻抗非常低的线路供电( 在比变频器额定值高10 倍的电力变压器附近)
在同一线路上安装有大量的变频器
如果装置中含有一个功率因数校正设备,可减小功率因数校正电容器上的过载

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?