技术常见问答

询问问题

为什么ATS48软启动器控制电源需要从CL1 、CL2单独供电而ATV系列变频器则不需要 ?如果需要的话,ATV61/71变频器能否使用外部DC24V电源同时供电?

这是由于变频器与软启动器的不同工作原理决定的。ATV变频器的控制电源取自其直流母线(DC  bus),变频器在Ready状态下即可进行参数编程与调整;而软启动器没有直流母线,所以需要单独的控制电源,以便在主电路通电前完成软启动器自检及参数设定。可以使用外部DC24V电源ATV61/71同时供电,此时需将外部DC24V电源连接至变频器+24V及COM端口,这样在不送变频器主电源的情况下也可以对变频器进行参数调整和监视。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?