技术常见问答

询问问题

一台 ATV71变频器,我的编码器为RS422 接口,有 A、B、A-、B-四根信号线,选用了VW3A3401编码器接口卡,我能否将 A-、B-短接到0V来使用?

VW3A3401编码器接口卡只能使用RS422 接口、A, A-, B, B-四线式编码器,并且四根信号线都要接上。如果使用其它类型的编码器,变频器将显示编码器故障并不能正常工作。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?