技术常见问答

询问问题

关于ATV71 MTBF的问题。

ATV71 MTBF up to 110kW

MTBF = MTTF + (忽略ATV修理时间)

可靠性计算标准:

IEC 62380 (RDF2003 Recueuil de données de fiabilité du CNET) UTE 80 810C

 结果不包括风扇

        400V

额定功率 (kW)     MTTF (hours)

0.75                 400000

2.2                   400000

3                         400000

4                         400000

5.5                   350000

7.5                   350000

11                    350000

15                    300000

18.5                 300000

22                    250000

30                    250000

37                    250000

45                    250000

55                    250000

11                    350000

15                    300000

18.5                 300000

22                    250000

30                    250000

37                    250000

45                       250000

55                    250000 

75                       200000

90                       200000

110                     200000

 

       200V

55kW                         200000

75kW                         200000

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?