技术常见问答

询问问题

当ATV71/61在用脉冲输入作给定时如果输入电压大于5V是应该怎么处理?

ATV71/61在用脉冲输入作给定时如果输入电压大于5V,应该在VW3A3202卡的RP端外加电阻:
对于12 V为510欧姆,对于15 V为910欧姆,对于24V为1.3千欧姆。
ATV61、ATV71变频器可以使用交流115V的逻辑输入控制信号吗? 2007.02
可以,需要加装适配器,型号为VW3A3101。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?