技术常见问答

询问问题

ATV61/71机柜式变频器型号如何识别?

ATV71  EX  C  2  D90  N4
↓     ↓  ↓ ↓ ↓   ↓
a      b   c  d  e   f
其中:a:ATV61—变转矩;ATV71—恒转矩
b:EX—代表柜式变频器系统
c:C—紧凑型/IP23,IP54;S—双通道通风型/IP54
d:2—防护等级IP23;5—防护等级IP54
e:C—功率值*10;D—功率值*1
f:N4—400 VAC;N—500 VAC;Y—690 VAC

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?