技术常见问答

询问问题

ATV71H***383系列变频器383的含义是什么?

ATV71***383 系列变频器是一类特殊的变频器,此类变频器除了可以控制标准电动机外还可以控制带有速度反馈的且具有正弦电动势的同步电动机。此处的标准电动机包含:(1)带或不带传感器反馈的异步电动机;(2)没有速度反馈的且具有正弦电动势的同步电动机。
另外:ATV71H***383变频器可加的编码器卡比标准的不带383的ATV71变频器多,除VW3A3401/02/04/05/06/07编码器接口卡之外,VW3A3408/09/11三种编码器接口卡是专门用于ATV71H***383系列变频器的。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?