技术常见问答

询问问题

ATV61HC50N4D,为什么需要两个线路电抗器VW3A4569?

因为ATV61HC50N4D的功率器件是2组并联的。
工程型变频器标准柜机紧凑型和分路型的特点是什么? 2008.07
紧凑型: 机柜的高度和宽度变小。IP54型直到下列功率级别,都配备了低噪音冷却风扇(65-  68Dba),ATV61EXC5C31N4,C31N4,C40Y, ATV71EXC5C28N4,C25N,C31Y;超过           了上述功率级别,噪音会达到78-79DBA 所有的冷却空气都需经过进气栏栅和滤尘垫
分路型:功率部分制冷是单独经过机柜的一个通道。可选不同的冷却方式,风扇空调适用于高灰尘环境 体积加大

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?