技术常见问答

询问问题

变频器工作时,主电源进线侧漏电保护器跳闸,为什么?有什么对策?

变频器不工作时漏电流一般较小。而当变频器工作时,其输出波形不是标准的正弦波,而是由其内部逆变器的功率器件通过高速开关调制而成的等效波,所以其输出电流中就存在一定的高次谐波。又由于电缆对地、电缆之间存在电感,因此就产生了较大的漏电流。漏电流的大小与开关频率、变频器功率有关,开关频率越高,变频器功率越大,其漏电流越大;该漏电流与接地没有直接关系,但是接地不好会增加触电的可能性。由于现在还没有针对变频器漏电流水平的规定,所以一般采用降低开关频率、增大电缆之间和电缆对地之间的距离、增加开关的漏电流容量等方法解决跳闸问题。如果还出现跳闸,可以将漏电保护器直接去掉。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?