技术常见问答

询问问题

ATV61/71系列变频器的风扇动作规律?

对于安装在ATV61/71系列变频器散热器上的风扇,是由变频器的内部软件控制的,即由参数变频器热状态THD决定,它是一个百分数。
1)变频器功率范围0.75-18.5KW(size<=5) ,THD>=70%,即温度=> 60°C,风扇起动,THD<60%,即温度<=50°C,风扇停止;
2)变频器功率范围22-45KW(size 6-8),变频器得到运行命令或者THD>=70%,即温度=> 60°C,风扇起动;THD<60%,即温度<=50°C且当运行命令停止后运行1分钟,风扇停止;
3)变频器功率范围90-500KW(size 9-15),变频器得到运行命令或者THD>=70%,即温度=> 60°C,风扇起动;THD<60%,即温度<=50°C且 当运行命令停止后运行10分钟,风扇停止。
4)对于放置在变频器顶部的风扇,它是上电运行的,因为它连接变频器内部24V的电源。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?