技术常见问答

询问问题

变频器的性能指标中,速度范围这个指标如何理解?

变频器的速度范围是指变频器能保证电机 运行在额定状态下的最大允许频率范围。通常电机运行速度总有一个上限,所以速度范围这个概念更多的是强调低速特性。以变频器ATV21系列为例,21的速度范围是1...10,对于50Hz电机的话,就是说在5-50Hz的范围,变频器可以保证电机有满转矩输出,5Hz以下不能保证。通常情况下,速度范围和速度精度这两个概念是在一起的。还是以21为例,21的速度精度是滑差频率的 ,假设50Hz电机的滑差频率是3Hz,那么21变频器可以保证电机在5-50Hz的范围内,速度精度是 Hz。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?