技术常见问答

询问问题

当接触器用在变频器出线端和电机之间,如何选型?

1.,变频器拖动电机时启动电流一般在电机的额定电流的1.5倍以下,正常运行电流在电机的额定电流以下,也就是说变频器带电机的负载类型是在AC1-2之间。
2低于25Hz的情况:
如果需要长时间工作在低于25Hz的情况下,并且需要在此频率下分断接触器(变频器采用自由停车方式),此时接触器负载类型更接近DC3,应按DC3选型,如果只是启动或停止时经过低于25Hz这个频率段,不需考虑此情况。
3.高于400Hz情况:由于主极发热的原因:
对于LC1D09...95在高于400Hz时,必须考虑降容:
- 400Hz以下 : 不降容
- 600Hz : 0,9.
- 800Hz: 0,8.
-1000Hz: 0,7.
- 接触器的电缆要尽量粗,抵消高频的影响
-柜内通风保证良好.
实际的选型:
一般情况只需按AC3选型(与电机直接启动选型方法相同)就可提供足够的余量。

如果客户需要在低于25Hz的低频分断接触器(采用自由停车方式),按直流DC3选型,这种方法选出来偏大但足够安全。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?