技术常见问答

询问问题

Altivar71变频器,对电机的PTC保护是如何实现的?

输入接口:共计3个,其中ATV71变频器本体输入接口为LI6---0V,并将SW2开关置为PTC。另外两个PTC接口需添加扩展I/O卡获得。
参数设置:为使测出的PTC检测阻值有效,必须将故障管理菜单(FLT-)中对应的PTC探头管理参数PTCL、PTC1、PTC2置为有效。如果想要获得PTC检测的输出,可以将变频器逻辑输出设置为相应的PLA、P1A、P2A。
PTC默认阻值:正常阻值<1.5kΩ;跳闸阻值>3kΩ;复位阻值<1.8kΩ;短路阻值<50Ω。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?