技术常见问答

询问问题

变频器选制动单元的经验公式。

为变频器选制动单元正规的方法应当是通过复杂的计算,但是由于大部分用户不能提供负载转动贯量等具体数据,使得计算无法进行,这时可采用经验公式,分为以下几种情况:
提升负载:制动单元功率为变频器功率的50%
电梯负载:制动单元功率为变频器功率的20%
机械传动负载:制动单元功率为变频器功率的20%
传送带:制动单元功率为变频器功率的50%
大型矿山运料机构(有大斜坡,需长时间制动):制动单元功率为变频器功率的100%
其它特殊应用:需具体计算

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?