技术常见问答

询问问题

ATV71的电机控制类型里面,分为电压磁通矢量,电流磁通通矢量控制,他俩什么区别?

在ATV71的电机控制类型里面,分为电压磁通矢量,电流磁通通矢量控制,电流矢量方式比电压矢量方式多一个电磁感应估算环节,因此电机的力矩特性更好,这种控制方式对电机参数(包括铭牌和自整定要求更高,一般不能使用多台电机并联的情况),适用于需要转矩控制和性能要求高的场合,闭环应用采用的一定是电流矢量方式。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?