技术常见问答

询问问题

ATV71模拟量控制接地屏蔽问题

屏蔽线的接地有三种方式,即:单端接地方式、两端接地方式、屏蔽层悬浮。(1)单端接地方式:信号电流从芯线流入屏蔽线,流过负载电阻之后,再通过屏蔽层返回信号源。因为电流大小相等方向相反,所以它们产生的磁场干扰相互抵消。这是一个很好的抑制磁场干扰的措施。同时它也是一个很好的抵制磁场耦合干扰的措施。(2)两端接地方式:由于屏蔽层上流过的电流与地环电流迭加,所以它不能完全抵消信号电流所产生的磁场干扰。因此,它抑制磁场耦合干扰的能力也比单端接地方式差。单端接地方式与两端接地方式都有屏蔽电场耦合干扰作用。(3)屏蔽层悬浮:只有屏蔽电场耦合干扰能力,而无抑制磁场耦合干扰能力。针对于变频器模拟信号屏蔽层接地,双绞线或双绞屏蔽线对磁场的屏蔽效果明显优于单芯屏蔽线,由于模拟信号频带较窄,原则上在接地的控制器或者变频器一侧实施单端接地。控制装置之间的信号电缆应在线路对地分布电容大的一端接地,这样能够减少信号电缆对地分布电容的影响。在实际系统中,一般在信号电缆数量多的控制装置一侧接地。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?