技术常见问答

询问问题

ATV71变频器编码器闭环功能的作用

在所有的电机控制方式中编码器闭环功能的作用可用于管理超速和空转保护,对V/F控制和SVC控制,还可以用于提高稳态速度精度,对于FVC控制可以用于提高转矩性能(例如提供极低速力矩)和动态速度精度,对于转矩控制方式可用于提高转矩输出精度,并且对同步电机控制方式,仅仅用于监视和保护,但编码器闭环功能不能用于并联电机的运行方式。
编码器闭环性能:
1.电动机和发电机象限可获得零速转矩
2.速度精度误差可达电机额定转速的 0.02%
3.调速范围可达1: 1000
4.转矩调节模式 :精度 5%,最大可达额定转矩(Cn)+/-300%

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?