技术常见问答

询问问题

根据需要选择变频器ATV71的组合模式的应用

【组合通道】(SIM):通过相同的通道来起动停止变频器与给定变频器速度值。例如在组合模式下选择了速度给定是模拟输入AI1就选择了起动变频器是输入端子LI1,LI2。
【隔离通道】(SEP):起动停止变频器的通道和给定变频器速度值通道可以相同也可以不同,两者分离。例如,起动停止变频器通过Modbus总线而速度给定值来自于AI2。
【I/O模式】(IO):和隔离通道类似,可通过不同的通道来发送命令与给定值。同时此设置简化通信接口的使用。当通过通信总线发送命令时,命令以字的形式获得,其命令字除固定的位(此固定的位与【1.5输入输出设置】中的两三线控制参数有关)以外,其余的位的作用相当于逻辑输入的虚拟端子。可给此字中的各位分配应用功能,一位可以包含多个赋值。
注:即使端子不是激活的命令通道,来自端子的停车命令仍然有效。

集成的Modbus通道有2个物理通信端口:
1)Modbus网络端口
2)Modbus HMI端口
变频器不能区分这两个端口,但不管图形显示终端连接到哪个端口,变频器都能够识别图形终端。

【8series】SE8-【兼容ATV58】用于方便老用户使用ATV71替代ATV58变频器。在此工作模式下,老产品如ATV58的配置可通过PowerSuite软件转成ATV71文件格式后,下载到ATV71型变频器中。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?