技术常见问答

询问问题

ATV71 要求正转运行、反转运行输出和故障输出,又不想加IO扩展卡,如何实现?

ATV71在不加IO扩展卡时只有R1,R2两个逻辑输出,而用户实际要求三个输出,正转运行、反转运行和故障输出三个逻辑输出点,考虑到客户使用中间继电器给正反转运行的信号,这样可以使用中间继电器上不用的常开点与R2(设置成运行)的R2A,R2C串联,实现用户要求的功能。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?