技术常见问答

询问问题

ATV61/71变频器恢复出厂设置以后,给起动命令,电机没有按照给定速度运行,而是直接运转到50Hz,为什么有时会出现这种情况?

原因是恢复出厂设置并不会改变宏配置,在恢复出厂设置之前,已经设置了“PID调节”宏配置,那么就会出现上述情况。如果不需要PID调节功能,可以手动将宏配置改为“标准起/停”,上述现象就不会出现;如果使用PID调节功能,注意给变频器反馈信号,也不会出现上述现象。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?