技术常见问答

询问问题

ATV71/61系列变频器接电位器式远传压力表进行PID调节时有什么注意事项,如何设置参数?

很多客户在恒压供水项目中使用的都是电位器式远传压力表,而非变送器。这些远传压力表的最大阻值往往都小于变频允许的最小阻值1KΩ,如果不串接电阻很容易造成变频器和远传压力表的损坏。现以某款电位器式远传压力表的技术参数为例说明使用中的注意事项和变频器设置。
某款远传压力表:
量程范围0-10kg,最小阻值20Ω,满上限阻值360Ω,最大阻值400Ω,最大耐受电压6V。
我们需要在远传压力表公共端串接一个电阻R
要求R+400>1KΩ并且400/(R+400)<0.6
为了保持PIF值与远传压力表量程相对应。
我们需要设置:
UIH2为:10*(R+360)/(R+400)     UIL2为:10*(R+20)/(R+400)
如果电阻接在+10V端则:
UIH2为:10*360/(R+400)         UIL2为:10*20/(R+400)

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?