技术常见问答

询问问题

ATV71/61系列变频器如何使用AI1+和AI1-端子做差分输入信号?

变频器出厂时AI1-和COM端子间有短接片,先拆掉此片。
如果输入模拟量信号是3线差分,则参考信号0V接COM,正偏差信号接AI1+,负偏差信号接AI1-。如果是2线差分信号,即一根为0V参考信号,另一根为可变正负的偏差信号,则0V接AI1-,可变信号接AI1+,COM端子不接。
注意:同时需要在变频器的I-O-菜单中的AI1类型设置为“电压+/-”。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?