技术常见问答

询问问题

ATV71变频器的输入继电器功能的参数设置

设置ATV71变频器的输入继电器功能是在【1.7 应用功能】 (FUn-)下的【输入接触器命令】 (LLC-)中,将【输入接触器分配】 (LLC)选择成逻辑输出或控制继电器。
【变频器锁定分配】 (LES) 中选择LI1-LI6,或扩展IO卡的输入点以及通讯输入控制子的位,当此位输入为 0时,锁定变频器输出。
【输入电压超时监测】 (LCt)用来检查在设置时间内接触器是否正常吸合,如果接触器没有正常动作,变频器会报LCF线路接触器故障。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?