技术常见问答

询问问题

ATV71变频器 撤离功能的设置方法

在【1.7 应用功能】(FUn-)中【撤离】(rFt-)下的【撤离功能分配】(rFt-)里来设置指示(通知变频器)辅助电源的投入输入点,例如LI5。
【撤离输入电压】(rSU):用来设置紧急备用电源的最小允许值。
如果变频器没有设置撤离功能,在供电电源丢失时,变频器会因欠压故障而掉闸(USF) 。
如果变频器设置了撤离功能,当外部程序开关接通紧急备用电源时,辅助电源切入后,【撤离功能分配】(rFt-)设置的逻辑输入为1,这时变频器的输入缺相IPL 和欠压故障USF 无效。但由于供电的辅助电源电压有限,所以要限制【撤离频率】(rSP),出厂设置为5Hz。

为了避免短路,变频器的线路电源和应急电源必须使用电源转换接触器,这两个接触器必须做互锁,撤离功能分配端子在应急电源接通时置1,否则置0。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?