技术常见问答

询问问题

ATV71变频器PID中激活睡眠功能的方法

技术人员可以在【1.7 应用功能】 (FUn-)下的【PID调节器】 (PId-)找到【低速运行超时】 (tLS)这个参数,将这个参数设为大于0的值,即启动了睡眠功能。
当变频器的PID调节器试图设置低于【低速频率】(LSP)的速度,并且设置低速的持续时间超过【低速运行超时】 (tLS)所设置的时间时,变频器将会停止(即进入“睡眠”状态)。
注意:设置此参数后变频器会自动将停车类型强制为斜坡停车。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?