技术常见问答

询问问题

ATV71变频器的PID误差求反的应用方法

PID误差求反是在【1.7 应用功能】 (FUn-)下的【PID调节器】 (PId-)里面找到【PID误差求反】 (PIC),此参数用来校正PID反馈为负反馈。PID误差求反这个参数出厂设定是NO。
PID误差取反这个参数设为Yes时:给定减实际值的误差为负,例如温度控制;
PID误差取反这个参数设为NO时:给定减实际值的误差为正,例如恒压供水;

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?