技术常见问答

询问问题

ATV71变频器模拟输入输出的调整方法

模拟输入输出的调整是在【1.5输入输出设置】(IO-)中设置。
模拟输入AI1只能接入电压信号不能接电流信号。电压信号的类型可接两种:0 ~10伏(出厂设置不需修改)和+/-10V输入。如果现场使用+/-10V信号给定变频器的速度给定,那么需设置【AI1类型】为【电压+/-】。+/-10伏连接见图1所示:
ATV71 变频器由端子实现-10~+10V 输入时,要接在AI1+和AI1-两个端子上,+10V对应正向最大给定值,-10V 对应反向最大给定值;如采用外接电位计给定方式,要把AI1-端子和COM端子短接,即只能是0~10V。

                                   
                                             图 1 接线图
模拟输入AI2可以接电压或电流信号。出厂设置AI2的量程为0 ~20mA。如果需要将AI2设成双向输入,应将【AI2取值范围】(AI2L)设置为【+/-100%】(nEG)。此时0mA对应 -100%,10mA对应0%,20mA对应100%。
如果需要接入4-20mA信号,将【AI2最小值】设为4mA即可。在输入信号为电流信号时,要注意电流的方向,正确的方向为从AI2端子流入,COM端子流出。
模拟输出AO1出厂设置是0~20mA,并且没有设置任何功能。
如果需要给AO1分配功能,可在【AO1功能分配】中选择一个要设置的功能确认即可。例如,如果需要AO1反映电机的实际频率,选择【电机频率】(OFr)即可。如果需要输出为4~20mA时,因为出厂设置【AO1类型】(AOIt)的设定是0~20mA电流,所以只需修改【AO1最小输出值】(AOLI)这个参数为4mA。
如果需要输出信号是电压信号,选择【AO1类型】(AOIt)为【10V电压】(10U)。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?