技术常见问答

询问问题

什么时候使用Atv71编码器卡,怎样选择Atv71编码器卡?

编码器接口卡可用于带传感器的磁通矢量控制操作( FVC 模式),这可以提高变频器的性能,下列情况需选用编码器卡:
     需要零速或零速附近产生可靠转矩
     很高的速度精度
     高转矩精度
     有转矩冲击时缩短响应时间
     提高动态动力学性能
     在其他控制模式下( 电压矢量控制,压/ 频比),编码器接口卡可以提高静态速度精度。
     编码器接口卡也可用于机械安全功能,而不用管控制类型:
     超速检测
   负载堵转检测
   有三种类型的接口卡可用,由编码器技术所决定:
    RS 422 差分输出 VW3A3401(5V),VW3A3402(15V)
    集电极开路输出(NPN) VW3A3403(12V),VW3A3404(15V)

   推挽式输出 VW3A3405(12V) , VW3A3406(15V), VW3A34075(24V)

 

推荐使用RS 422 差分输出,因为这种信号抗干扰性更强。编码器和编码器卡的连接线必须使用屏蔽双绞线,屏蔽层双端接地。

Atv71编码器卡在变频器里有三种功能可以选择,[1.5输入输出设置]中[编码器用途]可设为速度监视—仅为监视提供速度反馈,此功能要求在[1.5输入输出设置]中[编码器设置],监视和调节—变频器在闭环运行时使用,速度给定—编码器作为给定源。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?