技术常见问答

询问问题

客户使用我们两台ATV71变频器,闭环应用,其中有一台变频器工作正常,另一台变频器编码器检查通不过,如何处理?

1,首先检查屏蔽线的屏蔽层是否可靠接地,接地不良会导致编码器检查失败。
2,在1.11中检查是否编码器卡已被正常识别,当不能识别编码器卡时需要更换卡或刷新变频器固件。
3,开环下在1.2 中检查测量的输出频率与实际输出频率是否一致,符号是否相同,如不同检查变频器接线,如不符合相反调换。
4,编码器检查时运行频率不要太低,建议15Hz左右。
5,用户可互换编码器卡确认故障。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?