技术常见问答

询问问题

ATV61、71的以太网扩展卡VW3A3310和VW3A3316有什么区别? 2008.11

这两款扩展卡的协议不同,VW3A3310支持的协议是Modbus TCP/IP协议,VW3A3316支持的协议是EtherNet/IP协议。也就是说VW3A3310的应用层协议是Modbus,而VW3A3316的应用层是符合IP协议的。两者在硬件上也有区别,VW3A3310只有一个RJ45口,VW3A3316有两个RJ45口。
ATV71 COM.SCANNER 值的地址是多少?
ATV71 COM.SCANNER 输入的值地址是从 12741 到 12748,
ATV71 COM.SCANNER 输出的值地址是从 12761 到12768.

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?