技术常见问答

询问问题

一台ATV71变频器报OPF故障。

电机缺相故障。变频器没有连接电动机;电机功率与变频器功率不匹配,电机太小;电机空载运行,电机运行电流不稳定、不连续;导致变频器检测不到电机电流。检查变频器与电机的连接情况;如进行小电机测试,应将变频器的电机缺相保护功能关闭,[ 输出缺相设置] (OPL) = [ 未设置] (nO);检查[ 电机额定电压] (UnS)、 [ 电机额定电流] (nCr)和 [IR定子压降补偿] (UFr) 参数设置是否正确,并进行[ 自整定] (tUn)操作。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?