技术常见问答

询问问题

ATV61/71系列变频器如何有效设置密码?

简易面板机型虽然可以访问「Cod密码菜单」,但输入数字仍无效。原因在于,必须使用图形终端,首先进入「7显示设置」菜单中的「7.3参数访问」
「保护」选项:必须选择被保护的通道(可复选),由于仍可在没选定的通道上访问所选通道上的被保护参数。接着选择被保护参数,这些参数将不能被访问
「可见」选项:用于在菜单和参数中定义可见性。
只有在上述2个参数设置的基础上,再进入密码菜单才可有效设置密码。
通用密码
一级6969

二级密码2663
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?