技术常见问答

询问问题

ATV61变频器的IO模式的操作方式的应用

给定通道和命令通道可以不相同,这一点与隔离通道相同,但I/O模式中没有强制本地功能。在I/O模式下,如果命令通道为通讯方式(包括Modbus,CANopen和通讯卡),则不需要按DriveCom流程控制变频器,控制字的每个位相当于一个虚拟的逻辑输入端子。例如Modbus控制字的从零开始的第三位为C103,CANopen控制字的从零开始的第三位为C203。
另外:如果需要使用输入端子来预置速度给定,请参考本章第3节预置速度部分。
如果需要使用输入端子进行加减速功能,请参考本章第3节端子加减速部分。
如果需要使用输入端子给定附近加减速功能,请参考本章第三节输入端子给定附近加减速功能部分。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?