技术常见问答

询问问题

ATV61变频器【隔离通道】(SEP)的命令通道的应用

1)独立的给定值与命令:
 设置的命令通道Cd1和Cd2独立与给定通道Fr1、Fr2和Fr1b。但FLO和FLOC可共用于给定值与命令。
          2)命令通道1和命令通道2的切换:二者的切换是通过【控制通道切换】(CCS)来实现的。
          3)命令通道1设置,命令通道2设置:
端子、图形显示终端、集成的Modbus通信总线、集成的CANopen通讯总线、通信卡、Controller Inside卡。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?