技术常见问答

询问问题

ATV61应用自动重启动功能时,R1故障继电器是怎样动作的?

ATV61【1.8故障管理】-【自动重启动】选择YES,当变频器发生相应故障时(故障原因消失后可使用自动重启功能复位的故障),变频器会在1S、5S、10S、1min、5min自动尝试重启,在此期间R1端子始终保持吸合,此后若故障仍未消失则系统会将其升级为不可恢复的故障,R1会断开。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?