技术常见问答

询问问题

ATV61HC22N4内部风扇是如何供电和连线的?

变频器内部风扇可以通过两种方式供电:出厂默认是内部X1(Input)供电,当需要外部供电时,原内部连线改接到X4(Paring)上,而X1则连到R0/S0/T0外部供电端子上。去风扇的线缆说明:蓝/棕/黑色—风扇电机380V,3相;白色线两根用于风扇本体上的热敏开关,平时正常时是通路的。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?