技术常见问答

询问问题

ATV32变频器的恒功率运行的性能优化

在实际工程中,一些高速电动机为了优化恒定功率时的运行性能,在电压达到电动机额定电压后还允许电压继续升高,以便弥补一部分由于频率升高导致的磁通量的减小,从而提升了电动机在高速时的输出的最大转矩。
施耐德ATV32变频器恒功率的优化功能,即为矢量控制两点功能,当变频器频率超过额定频率以后,电压超过额定电压后还可在升高,如图1所示:
                
                                             图1 矢量控制两点功能

U/f恒压频比控制方式是建立在异步电动机的静态数学模型的基础上的,因此动态性能指标不高,对于轧钢、造纸设备等对动态性能要求较高的应用,就必须得采用矢量控制变频器才能达到工艺上的较高要求。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?